请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25910EVM-088主题中讨论的其他器件: TPS25910、 CSD17313Q2
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户推荐的是 TPS25910EVM-088、有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
根据 TPS25910EVM-088 用户指南、此 EVM 支持 3-20V5A。
电路板布局布线在 TPS25910 和 CSD17313Q2 的电源焊盘上没有散热过孔。
我能否理解、即使对于 20V5A 规范、这也是不必要的?
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi