This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:PG 引脚混淆

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565137/tps25981-pg-pin-confusion

器件型号:TPS25981


工具/软件:

我们有一个客户与数据表中有关 PG 引脚的措辞相混淆。 混淆的原因是 数据表中的所有措辞都将该 PG 引脚描述为被置为高电平、尽管它在引脚列表和方框图中被描述为开漏。 请参阅以下图片。

 

由于开漏无法被置为高电平、那么哪种行为是正确的? 它是推挽式且主动置为高电平(如所述)、还是如引脚列表和方框图所示为开漏和无源上拉?

 

这一点很重要、因为它们需要将其连接到 1V8 逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    PG 引脚是开漏引脚、因此它只能在内部下拉、需要外部上拉。 数据表中明确提到了这一点。 使用上拉电阻时、请保持该引脚的建议最大额定值。

    此致、
    Arush