This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:TPS65987DDK 未通电时的行为

Guru**** 2593850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562066/tps65987ddk-behavior-when-tps65987ddk-is-unpowered

器件型号:TPS65987DDK


工具/软件:

您好:

我想确认 TPS65987DDK 上的以下行为。
备注:配置文件中的设备设置为“DFP"。“。

*当用户不为 TPS65987DDK 供电时(这意味着用户不向“LDO_1V8",“,"LDO_3V3"、"LDO_3V3"提供“提供电“电压提供电压。)
在这种情况下、当连接某些“DFP"(“(源(源端)设备时、我们可以在 TPS65987DDK 上观察到什么行为?

我担心的是、当某些“DFP"(“(供电(供电方)设备在上述条件下对 TPS65987DDK 施加特定的“Rp"时“时、TPS65987DDK 充当“受电方“、不显示“未连接“(非“vOpen"状态“状态)状态)状态。
TPS65987DDK 是否可能会出现这种情况?   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65987DDK 具有一个内置 Rd 电阻器、该电阻器在没有 VIN3V3 电源时始终处于活动状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghus-san:

    感谢您的答复。
    我还有一个问题。

    *
    >TPS65987DDK 具有一个内置 Rd 电阻器、该电阻器在没有 VIN3V3 电源时始终处于活动状态。  
    在这种情况下、我们可以在 PowerPath 线路上显示什么行为?
    通常、我认为在用户输入 3.3V 后可以控制内部电源路径“VIN_3V3"。“。
    (TPS65987DDK 进入“APP"模式“模式(或电池无电模式)的情况除外。 在这种情况下、我了解从 VIN_3V3 到 VBUS 的内部电源变化。)

    我们的配置是仅“DFP"(“(供电(供电方)模式、仅使用“PP_HV2"(“(PP_HV1 连接到 GND)。
    我们担心的是、当某些“DFP"(“(供电(供电方)设备未通电、内部 PowerPath 处于“闭合“状态时。
    如果导致这种情况、直流/直流转换器和其他电路将因反向电压而造成损坏。

    我想确认、即使我们可以在未通电的情况下看到“Rd",“,内部、内部 PowerPath 是否“打开“。

    此致、
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:  

    1 — 请参阅数据表中有关 CC 引脚上存在 Rd 的电池无电运行部分。  

    电源路径行为由电池电量耗尽配置集决定。 电源路径保持禁用状态、直到中存在 VIN3V3 BP_NoResponse 配置(请参阅下文)。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    PowerPath 的“未通电“状态如何?
    当具有 DFP(供电方)的外部设备“未通电“时、内部 PowerPath 也会被禁用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:  

    当电池电量耗尽配置设置为“BP_NoResponse"时“时、不会启用电源路径。 一旦系统中存在 VIN3V3、并且电池电量耗尽标志被清除、该器件将继续正常运行并成为供电方。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    >当电池电量耗尽配置设置为“BP_NoResponse"时“时、将不会启用电源路径。 一旦系统中存在 VIN3V3、并且电池电量耗尽标志被清除、该器件将继续正常运行并成为供电方。  
    =>我的理解是否正确、即使未向 TPS65987DDK 提供 3.3V (VIN_3V3)(即使器件尚未启动)、在连接某些源器件时、器件也会识别 ADCIN 配置的引脚设置并检查“电池电量耗尽“模式设置?

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:  

    您的理解是正确的。 器件在引导时会检查 ADCINx 引脚设置。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。
    我还有一个问题。

    *我了解当用户在未通电状态下将某些非成功的“DFP"(“(源(源端)设备连接到电路板时、实施 TPS65987DDK 的电路板的行为称为“UFP"(“(sink)。

    但是、我想确认上述“UFP"(“(受(受电方)器件之后是否会通过 CC 线路进行“DFP"(“(供电(供电方)器件通信?
    我想确认的是、“DFP"(“(供电(供电方)器件是否有可能提供超过 5V 的电压。
    (如果通过 CC 线路进行协商、VBUS 将从 5V 变为特定的电压(取决于供电方要求))

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:  

    在电池电量耗尽期间、PD 仅由 5V 的 VBUS 供电、因为这是 Type-C 隐式合约、没有 PD 合约。

    加载配置后、由于 PD 配置为仅供电方、PD 将无法从供电方请求 PDO。  

    因此、VIN3V3 可用后、MCU 需要清除电池无电标志、以便 PD 可以开始广播其供电能力。  

    此致、  

    Aya Khedr