This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:关于 LM3880MF-1AE/NOPB 的延迟时间

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565240/lm3880-about-the-delay-time-of-lm3880mf-1ae-nopb

器件型号:LM3880


工具/软件:

你(们)好

LM3880 简单电源序列发生器数据表(修订版 M)

LM3880MF-1AE/NOPB 是一款具有固定 2ms 时间间隔的电源序列发生器 IC。

然而、在确认计时器延迟 1 精度参数时、发现存在 20%的误差。

什么可能会影响该误差值?

数据表中的推荐电路的使用方式如下。  

EN 引脚的上升时间为 20ns(最大值)。

谢谢、此致

Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    影响因素包括设计规格、工艺差异、批次间的差异、这些数据来自器件特性。

    此致

    颐和