This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:申请参考设计:具有 CC/CV 支持的 500W / 1kW 交错降压转换器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11282, PMP30301, PMP30189, LM5117, LM5190, LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565177/lm5117-request-for-reference-design-500-w-1-kw-interleaved-buck-converter-with-cc-cv-support

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:PMP30189、PMP11282 、PMP30301、 LM5190、LM5137

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

 我正在研究电池充电器的大功率直流/直流应用、我的要求如下:

  • 输入电压:~28 VDC
  • 输出电压:24 VDC(CC/CV 模式)
  • 输出功率:500W(未来可扩展至~1kW)
  • 拓扑:交错式同步降压(首选)
  • 控制:用于管理 CC/CV 调节的外部 MCU (STM32)

 我回顾了 PMP11282 和基于 LM5117 的设计 (PMP30189、PMP30301) 等参考设计。 但是、我特别寻找:

  1. 非常符合这些要求的 TI 参考设计或评估板 (24V、~20A、支持 CC/CV)。
  2. 有关为此功率级别使用 TI 控制器(例如 LM5117)实现多相交错同步降压的指导。
  3. 有关 CC/CV 实现的应用手册或示例(使用电流监测引脚的模拟或通过 MCU 控制的数字)。

您能否建议适用于此应用的最佳 TI 参考设计、评估套件或控制器系列?

 

此外:

  • PMP11282 是否可以进行调整(例如并联或缩放)以实现~500W 运行?
  • PMP11282 是否本身支持 CC/CV 模式?

期待您的指导。

 

此致、
Anand Matta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anand  

    LM5117 不支持 CCCV 和交错降压拓扑。  LM5190 具有 CCCV 控制、但不支持交错降压拓扑。 LM5137 是一款支持 交错降压 拓扑的双通道器件、但需要外部电路来支持 CCCV 运行。 不幸的是、现在没有完美的解决方案。  如果您想询问有关 LM5190 或 LM5137 的问题、请创建一个新帖子。  

    - EL