请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34210-Q1主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
关于 BQ34210-Q1、我们有一些设计问题:
如下图所示、是否建议将 BQ34210-Q1 的 GND 引脚放置在端子 A 或端子 B 上? 如果将它放置在端子 B 上、是否可能在系统放电期间 SRN 引脚上产生负电压、从而可能损坏器件?
2.关于感测电阻、数据表指出它支持从 5mΩ 到 20Ω 的值。 IC 如何确定外部检测电阻大小? 是否有任何用于写入与检测电阻大小相关的数据的寄存器?
请回答以下问题。 谢谢你。

BR、
Ethan