This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:在运输模式下通过 GPOUT 引脚实现漏电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565113/bq27427-leakage-via-gpout-pin-in-shipping-mode

器件型号:BQ27427


工具/软件:

我们的设计使 BQ27427 始终处于电路中、即使在运输模式下也是如此。 该产品是一种使用小型电池的物联网设备、需要始终保持高效。 我们认为、当我们的器件关闭时、根据数据表中推荐的设计、我们会通过连接在 VDD (B3) 和 GPOUT (A1) 之间的 10K 电阻器泄漏电流。 请注意、该 GPOUT 引脚还连接到处于断电状态的 MCU GPIO。 数据表显示此引脚不应悬空、因此请建议采用可减少漏电流的实现方案。 为什么需要这样低的值 (10K)? 我们可以改用 1M 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已指定、并将在可能的情况下进行审核、同时请附上您的.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以改用 1.8M。 实际上、最好使用 1.8M 而不是 10k Ω、因为 LDO 输出依赖于 VDD 上的电容器、在 1.8V 时、该电容器的电容必须为 2.2uF(不仅是额定值,而且在 1.8V 时实际电容必须至少为 2.2uF、这通常意味着电容器的额定电压最小值为 10V)。