This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:Bq27427

Guru**** 2612065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564375/bq27427-bq27427

器件型号:BQ27427


工具/软件:

我们根据电池数据表配置数据块(状态子类)。 对于块 6 (MSB) 和块 7 (LSB) 偏移、我们设置 设计容量 、对于偏移量 8 和 9、我们设置 设计能源

我们是否需要在每次下电上电时执行此配置?

目前、在我们配置这些参数后、它们可以正常工作。 但是、一旦完全移除并重新施加电源、电量监测计就会恢复为默认值。 只有在重新配置后、它才会根据我们的电池规格再次工作。

...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面随附了配置过程的参考资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在方便时尽早答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要电量监测计设置 ITPOR 位、就必须配置不同于默认值的每个参数。 这是因为该电量监测计在 RAM 中保持其工作配置、在电量监测计下电上电时会丢失该工作配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     然后、NVM 的含义如数据表中所述、他们在下电上电后也不能擦除此 NVM 块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计硬件具有可编程一次的 OTP。 但是、TI 已经在大部分时间内对此进行了编程、并且在其限制范围内对此进行重新编程是不切实际的。  请忽略对 NVM 的引用。