请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92664EVM-216工具/软件:
您好:
我目前正在处理一个涉及的项目 TPS92664‑Q1 LED 矩阵管理器评估板(包含 LED 矩阵管理器、电流控制器和 MSP432 控制器板)、我们正在对其进行评估、以便在基于 ADAS 的汽车级照明应用中使用。
我们 还使用提供的 GUI 测试了评估板、查看了数据表、并熟悉初始化图和寄存器映射。
为了加快开发和评估速度、请访问以下资源:
- 驱动程序代码示例 或(通过 UART、CAN)与 MSP 控制器和电流控制器集成的通信示例。
- 任何可用 固件库 或初始化序列
- 的参考设计(如果可用) TPS92664EVM-216 视图
- 有关的指导 EEPROM 配置和器件启动
此致、
MIIT Prajapati。