This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:双输入冗余设计

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565405/lm74900-q1-dual-input-redundant-design

器件型号:LM74900-Q1
主题:LM74900 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、我们收到一个请求、要求电路板需要来自 KL30 的双输入。 我们计划使用 LM74900 来执行冗余设计。 根据 TI 的参考设计、AUX 的 OV 引脚的分压电阻器连接到初级输入、这将导致分压电阻器始终具有功耗、即使系统进入睡眠模式也是如此。 为了解决这个问题、我们采用了将 AUX OV 引脚的分压器连接到初级输入的 SW 引脚的思路、如果微处理器下拉 EN 引脚、分压器将失去电源。  我们将 VS 引脚连接在一起作为常开输入来为 PMIC 供电、所有其他电路都在隔离器之后供电。 您能帮助检查设计是否正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guangkui:

    我已与 FAE 联系、FAE 将向您确认。

    此致、

    Shiven Dhir