This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:查找镍氢电池管理 IC

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24810, BQ25172, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560464/bq25172-find-a-nimh-battery-management-ic

器件型号:BQ25172
Thread 中讨论的其他器件: BQ24105BQ25710、BQ24810

工具/软件:

尊敬的先生:

我的客户正在寻找一款支持 9V 输入、1.5A 充电电流、串联两 节镍氢电池以及充电完成功能的镍氢电池管理 IC。

如果有任何解决方案、您能提出建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry

    BQ25172 不适合 9V 和 1.5A 充电电流。  

    开关转换器是不是可以选择的?

    您是需要独立单元、还是有管理电池充电器的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    开关转换器是不是可以选择的? =>请告知。

    您是需要独立单元、还是有管理电池充电器的 MCU? =>需要一个独立的单元,我们的目标是找到一个替代 LTC4011, 满足客户的设计要求的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry

    我们有开关充电器、不仅可以适应镍氢电池、还需要外部 MCU 来配置和管理器件。  请参阅 此处的 BQ24105 应用手册。

    您的应用中使用了多少个电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的应用中使用了多少个电池? =>一个系列中的两个单元格。

    我想知道应用手册是否支持 充电完成功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry  

    正在查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    应用手册中似乎没有充电完成指示。 如果客户有可用于实现应用手册行为的 MCU、他们是否愿意使用 I2C 可配置充电器?

    此外、他们是否有兴趣使用并联的 BQ25172? 这可能能够更好地 满足所请求的 1.5A 充电电流。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    他们是否有兴趣使用并联 BQ25172? =>但 BQ25172 不支持 充电完成功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、

    BQ25172 没有与 LTC 相同的充电完成功能、我们会根据计时器进行充电、因此在电压过低时会充电。

    如果要求以与 LTC 充电器相同的方式进行充电、则需要使用 I2C 控制型充电器。

    而对于独立器件、并联 BQ25172 充电器以使充电电流更接近您的需求可能是更好的选择。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果要求以与 LTC 充电器相同的方式进行充电、则需要使用 I2C 控制型充电器。 =>您是否可以将 I2C 控制的充电器推荐用于镍氢电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    就 I2C 可控镍氢兼容充电器而言、必须是 BQ24810、BQ2575x 和 BQ25710 等器件。

    此致、

    Juan Ospina.