Thread 中讨论的其他器件: BQ24105、 BQ25710、BQ24810
工具/软件:
尊敬的先生:
我的客户正在寻找一款支持 9V 输入、1.5A 充电电流、串联两 节镍氢电池以及充电完成功能的镍氢电池管理 IC。
如果有任何解决方案、您能提出建议吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Henry
我们有开关充电器、不仅可以适应镍氢电池、还需要外部 MCU 来配置和管理器件。 请参阅 此处的 BQ24105 应用手册。
您的应用中使用了多少个电池?