This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:禁用充电器时的状态引脚和 PG 引脚行为

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565560/bq25170-status-pin-and-pg-pin-behaviour-when-charger-is-disabled

器件型号:BQ25170


工具/软件:

您好:

我看到了 BQ25170 上的一些行为、我不理解。

我将 TS 引脚通过 10k 连接到 GND。 此外、我可以使用 GPIO 直接将其拉至 GND。

当 I 使 TS =悬空时、行为如下:

PG 指示灯亮起

STAT 引脚= 0、充电正在进行

TS 电压 Δ~= 0.37V

这似乎是正确的。

当 I 让 TS = GND 时:

PG LED 闪烁、周期约为 2s、导通时间~0.1s 至 0.2s

STAT 引脚= 1、但偶尔被拉至低电平约 1ms

TS 电压= 0V。

我不知道这是否是预期行为?

我期望拉取 TS = 0 将导致状态引脚始终保持高电平、以指示充电器被禁用。

此外、我希望 PG LED 在 V_IN 存在并处于正确范围内时始终亮起、或者在 TS=0 时出现这种行为时始终熄灭。  

我已经阅读到、当充电器被禁用时、TS 电流源会定期进行占空比调节。 我在 PG 和 Stat 引脚上看到的行为是否是导致的?