This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25190:BQ25190

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565378/bq25190-bq25190

部件号:BQ25190


工具/软件:

感谢您的联系。 我有几个问题可以帮助缩小这个范围:

  • 锁定 I2C 时、总线状态是否一致? 当 SCL 为高电平时 SDA 是否为低电平? SCL 是否一直处于低电平?
    • [Reply]在某些情况下 、它只有一条线保持低 电平、但它可以使两条线都保持低电平、如图所示
  • 当您尝试对 SCL 进行位拆裂时、您是否也在 8 到 16 个时钟后生成一个停止(SCL 为高电平时 SDA 上升)?
    • 【回复】恢复序列 9 位和停止  
  • SDA 和 SCL 上的中断是有意(用于测试)还是在您的系统中自然发生?
    • 【回复】一开始很自然、但可以通过短暂地将 sda 或 sl 接地来轻松复制。 我们在 I2C 线路上使用的电池与应用手册中说明的热插入类似、可以暂时断开(由于压降等原因)。
  • 您能否分享卡滞条件和正常事务的示波器捕获结果(显示 SCL 和 SDA)以进行比较?
    • 【回复】正常事务  
    • 影响
    • 已尝试恢复

我同意、重置设备并不理想。 一旦我们了解了总线在卡住时的作用、就可以找到更好的恢复和防止这种情况发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供中断波形的放大捕获图?

    SCL 线似乎被保持在低电平。 SCL 线路通常由主机控制器驱动、而不是 BQ 目标器件能够拉低。 主机控制器中是否有任何因素可能导致其停止将 SCL 线拉至低电平?

    中断波形显示、SDA 线路 在中断后约 3-4 秒变为低电平。 它还显示 SCL 切换期间没有流量、导致 SCL 线路卡住。 这些行为是典型的故障行为还是只是由于测试?

    此致、

    Juan Ospina.