This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:有关 LMZM33603 的技术问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565552/lmzm33603-technical-questions-about-lmzm33603

器件型号:LMZM33603


工具/软件:

我正在考虑使用 LMZM33603 电源模块 达到额定功率。 我的电路板的输入电源电压范围为 5V 至 36V 我需要把它调低到 5V 输出 。 遗憾的是、我没有足够的 PCB 空间来实现隔离式转换器、因此我计划使用 LMZM33603。

查看数据表后、我想澄清几个技术要点:

  1. 5V 输入至 5V 输出运行

    • 从数据表中可以看出、如果输入电压为 5V、仍然可以在输出端进行调节并获得 5V 电压。 这是否正确、在此操作条件下是否存在任何限制或注意事项?

  2. 输出滤波建议

    • 由于无法隔离功率级、因此我希望提高输出质量。 建议您添加一 π μ F 滤波器(LC 滤波器) 滤波器、以便进一步降低纹波和噪声? 或者、为了获得出色输出性能、您是否有其他布局或滤波建议?

  3. 接地 (AGND 与 PGND)

    • 我注意到模块提供了 模拟地 (AGND) 电源地 (PGND) 信号引脚、在内部连接。 您能否解释一下在引脚层面将它们分开的原因?

    • 设计 PCB 布局时、是否建议将这些接地平面分开、然后在一个点连接它们、或者是否应将它们合并到一个公共接地平面中?

    • 不正确地将它们分开会导致任何性能问题吗? 您是否有一个参考布局示例展示了此模块中的接地最佳实践?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1) 器件将处于压降状态。 请参阅 DS 中的压降。  

    2) 降压转换器的输出端有一个 LC、如果需要额外滤波、您可以增加 COUT。  

    3) 模拟地用于内部模拟电路(控制电路)、电源地用于输出级(Dr、PowerFET……)  

    请参阅 DS 的布局部分、它提供了示例和最佳布局实践。