This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25190:BQ25190

Guru**** 2591440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565103/bq25190-bq25190

部件号:BQ25190


工具/软件:

ATT:、Samuel Svensson

需要 一些有关使用 BQ25190 进行观察的建议

我们注意到、如果线路中断较小时、I2C 就会很容易锁定。

大多数 IC 可以由此恢复、也可以通过对 clk 信号进行位拆裂来恢复、从而使器件释放线路

对于 BQ25190、似乎完全锁定、我们可以恢复的唯一方法是激活 MR

您以前是否遇到过此问题、或者您能否就我们如何避免完全复位提供任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您的联系。 我有几个问题可以帮助缩小这个范围:

    • 锁定 I2C 时、总线状态是否一致? 当 SCL 为高电平时 SDA 是否为低电平? SCL 是否一直处于低电平?
    • 当您尝试对 SCL 进行位拆裂时、您是否也在 8 到 16 个时钟后生成一个停止(SCL 为高电平时 SDA 上升)?
    • SDA 和 SCL 上的中断是有意(用于测试)还是在您的系统中自然发生?
    • 您能否分享卡滞条件和正常事务的示波器捕获结果(显示 SCL 和 SDA)以进行比较?

    我同意、重置设备并不理想。 一旦我们了解了总线在卡住时的作用、就可以找到更好的恢复和防止这种情况发生。

    我还推荐以下应用手册: I2C 总线阻塞:预防和权变措施

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本主题将继续进行讨论。


     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565378/bq25190-bq25190