请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ25190工具/软件:
ATT:、Samuel Svensson
需要 一些有关使用 BQ25190 进行观察的建议
我们注意到、如果线路中断较小时、I2C 就会很容易锁定。
大多数 IC 可以由此恢复、也可以通过对 clk 信号进行位拆裂来恢复、从而使器件释放线路
对于 BQ25190、似乎完全锁定、我们可以恢复的唯一方法是激活 MR
您以前是否遇到过此问题、或者您能否就我们如何避免完全复位提供任何建议