请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR60410-Q1工具/软件:
使用 LMR604103SRAKR 直流/直流转换器(输入为 5V、输出为 4.5V)时、承载 1A 负载时、输出电压仅为 4V、压降相对较大。 这是什么原因? 应如何解决?
下面是原理图和开关波形。 开关波形似乎有问题


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
使用 LMR604103SRAKR 直流/直流转换器(输入为 5V、输出为 4.5V)时、承载 1A 负载时、输出电压仅为 4V、压降相对较大。 这是什么原因? 应如何解决?
下面是原理图和开关波形。 开关波形似乎有问题