This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-Q1:SN29500 值

Guru**** 2610605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564273/tps2553-q1-sn29500-value

器件型号:TPS2553-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2553

工具/软件:

您好的团队、

您能否  在以下条件下提供 TPS2553 的 SN29500 值? 谢谢你

任务剖面:

 

平均 环境温度(°C)

分叉

TEMP1

–40°C

6%

TEMP2

23

20%

温度 3.

50

65%

温度 4.

100

8%

温度 5.

105.

1%

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    表 2-2 中的值是我们通过 Siemens SN29500 获得的唯一数据。

    TPS2553-Q1 功能安全时基故障率和 FMD

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke Wang

    基本故障率 SN29500 为 25。 您能否告诉我在添加任务概况的条件下的价值?  
    请尽快回复、因为我们需要它来进行 FMEDA 计算。 谢谢。  

    此致

    戴文华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenhua:

    感谢您的检查。 正如我对小卫的答复,我能找到的唯一 FIT 率数据是所附的报告。

    BR、

    Ke Wang