This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:在定制板中、重新加载固件后、无通信

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564579/bq28z610-in-custom-board-after-reloading-firmware-no-communication

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

我一直使用此器件、因为 BQ28 报告了 XCHG 和 XDSG 为高电平、而没有其他寄存器报告任何类型的故障。

过去我可以通过重新加载新固件来重置它、但这次在定制电路板中、设备不再运行。

无论我做什么、无论是使用 MCU、数字探头、EV2400、都无法连接到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当尝试连接 EV2400 和 BQStudio 时、它显示:
    自动检测到的器件:0_0_0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    我相信您在 EV2400 上使用了错误的通信端口、或者您的器件处于 ROM 模式。

    (+) BQ34Z100-G1:如何退出 ROM 模式 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我甚至不知道该问题是如何解决的、但我这样做了:
    将 BQ28 连接到 EV2400。
    2.找到设备 17171717 或类似的东西
    3.将其作为 Hercules610-R1 打开
    4、尝试将 0x08 写入 0x16、但不允许我从高级通信 I2C 不发送任何内容。
    5.尝试 做一个阅读,它返回只是 17171717 ...
    6.决定看看它是否从编程刷新。
    7.编程工作(出现勾号)
    8. busz610 正在重新工作。 ???