This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2500:DLL 库中用于更改 I2C 比特率的 API

Guru**** 2635155 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2500, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564042/ev2500-the-api-in-dll-library-to-change-i2c-bit-rate

部件号:EV2500
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具/软件:

想检查 我们的 dll (bq80xw.dll) 是否同时支持 EV2400 和 EV2500。

最近、我的客户尝试使用相同的方法将 SMBus 速度更改为 1MHz。  

我们可以使用相同的.dll 文件还是使用最新的文件? 什么 API 命令用于此目的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉我现在没有得到任何答复。 请再次检查。