This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:上拉电源轨不显示 3.3V — 无法连接到 EV2500 电路板以进行 I2C 通信

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, EV2500, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565637/bq25798evm-pull-up-rail-not-showing-3-3v---unable-to-connect-to-ev2500-board-for-i2c-comms

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件: EV2500BQSTUDIO

工具/软件:

我尝试完成 BQ25798EVM 电路板的测试设置、但无法连接到 EV2500 电路板。 我在尝试连接时经常收到 ACK 错误。 3.3V 电源轨没有显示 3.3V。 我已经尝试过短接 JP30 和 JP31。 我在使用 JP30 时使用设置为 10V 的直流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您是意外连接到 EV2500 的 I2C 端口还是另一个端口? 是否使用 BQSTUDIO 软件?

    此致、

    Jeff