This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:需要支持 BQ34Z100-R2 IC 原理图

Guru**** 2812615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564998/bq34z100-r2-need-support-for-bq34z100-r2-ic-schematics

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

你(们)好

我将 BQ34Z100-R2 用作系统侧电量监测计、用于监测充电和放电电流、电压和 SOC、并通过 I2C 与 MCU 连接。 我的电池配置为 5S1P/5S2P 锂离子组件。 我有两个独立的板(一个 — 带电池和适配器连接器的充电器板,第二个-主控制器板和电量计以及系统)。 使用该电量监测计、我们将 BAT-和 PACK-与检测电阻连接。 在这里、我直接连接电池的 BAT-、Bat-与 IC 中的 SRP 引脚连接、PACK-与 SRN 连接。 我的检测电阻值为 5m Ω 3W(由于我的充电电流为 2A、放电电流为 15A)。 该电池包网络与充电器 IC GND(也称为 SYS GND)连接。 我的问题如下:

  • 是否可以将 SYS 接地连接到 PACK-而不是 BAT-? 因为我将 PACK-连接到 SYS 地。 因此、在与 MCU 和电量监测计连接时、它可以是相同的接地端。 但在 EVM/原理图中、它连接到 Bat-。

  • 因为我使用 I2C 来与 MCU 通信(STM32H7 系列)。 如果我根据充电/放电周期、使用带有 EV2400 的 BQstudio 来提取 golden 文件。 我是否需要将 BQstudio 和 EV2400 板用于生产中的每个电路板、或者直接从 MCU 加载之前生成的 golden 文件?
  • 我不需要 HDQ 吗? 因为我使用 I2C。
  • 如果我不使用 VSS、只需将 P1、P2 连接到 LED。

期待您的支持

谢谢  

Murali C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在其他信息中:

    我在系统侧使用这个电量监测计、而不用于电池组。 电池是组件、但在系统侧使用该电量监测计。 由于主板(包含电量监测计和 MCU)和充电器板(充电器 IC,适配器和电池)的距离保持在 1 米以内。 因此、我不希望通过电池进行 I2C 通信、而是使用 SRP 和 SRN 引脚进行 1 米长的通信、方法是使电量监测计 IC 与 MCU 保持闭合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进、同时请附加相关的.log/.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“436466" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564998/bq34z100-r2-need-support-for-bq34z100-r2-ic-schematics 是否可以将 SYS 接地连接到 PACK-而不是 BAT-? 因为我将 PACK-连接到 SYS 地。 因此、在与 MCU 和电量监测计连接时、它可以是相同的接地端。 但在 EVM/原理图中、它与 Bat-相连。

    应该连接到 BAT-。

    由于我使用 I2C 作为与 MCU(STM32H7 系列)的通信。 如果我根据充电/放电周期、使用带有 EV2400 的 BQstudio 来提取 golden 文件。 我是否需要将 BQstudio 和 EV2400 板用于生产中的每个电路板、或者直接从 MCU 加载之前生成的 golden 文件?

    您可以通过 i2c 刷写 bq.fs 文件。

    监测计通信

    我不需要 HDQ 吗? 因为我使用 I2C。

    如果我不使用 LED、我只需将 P1、P2 连接到 VSS。

    这是正常的

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题。

    此致、

    Diego