This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:剩余容量发生变化是否正常

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565243/bq27542evm-is-it-normal-for-the-remaining-capacity-to-change

器件型号:BQ27542EVM


工具/软件:

您好、电池置于 0℃ 的低温环境 25℃ 处 6 小时后、电压保持稳定而没有任何变化、但剩余容量会降低。 您能否帮助确认原因? 这种情况是否正常? 谢谢你

      e2e.ti.com/.../761003_2D00_0_A65E455135752300_003_5F00_1_2800_2_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于物理特性=电化学反应在电芯上的发生方式、预计电芯的容量会降低。  

    谢谢您、
    Alan