This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:无法识别学习周期中的充电结束

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27427, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554797/bq27427evm-do-not-recognize-end-of-charge-in-learning-cycle

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ27427、BQSTUDIO

工具/软件:

您好、我遵循了“如何成功完成学习周期“文档、更新了一些参数(在本例中为设计容量,恒压电流,恒压电压)并选择 1202 化学 ID、因为我的电池的标称电压为 3.7V、最大电压为 4.2V((200mA 容量)、1202 是唯一具有足够最大电压的化学曲线。 但在充电期间、当电压高于恒压电压和充电电流阈值时、不会检测到充电结束。

应采取哪些措施来确保充电结束检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Romain,

    您是否能够通过使用 GPCCHEM 工具确认您的差异百分比低于 3%、在某些情况下低于 5%? 问题可能是您的 chemID 差异对于您的电池来说太大。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的支持 、我将尝试使用 GPCCHEM、这是否意味着如果 BQ27427 上所有 4 个 ChemID 的差异都大于 3%、那么该差异是否适合用于电池?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试为  GPCCHEM 工具生成日志、但说明不准确。 我可以使用 bqstudio 的“数据图“工具绘制电压和温度、但无法绘制电流图(“Add register“中没有该选项)、根据 GPCCHEM 指南,我们需要按照休息 — 放电-休息序列绘制电压、温度和电流图表。 我应该如何收集 GPCCHEM 工具的数据?

    感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Romain,

    对于大多数情况、这取决于客户对充电状态准确性的需求。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Romain,

    数据收集取决于用户设置、您可以采用许多不同的方式、但需要监测电芯的电压、电流和温度、以便找到优化的 chemID。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我成功获得了电池的化学 ID 误差小于 3%。 但在充电结束时的学习周期过程中  出现以下错误:   

    [QMax_UP:未设置

    学习周期已取消  

    这发生在充电结束后、再启动 RELAX 状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Romain,

    您到达了什么更新状态/ Lstatus、我附上了常见问题解答链接、这些链接通常会提供帮助。

    【常见问题解答】为什么更新状态没有从 4 更新到 5?:
    【常见问题解答】为什么更新状态没有从 4 更新到 5?

    【常见问题解答】为什么 Update Status 寄存器没有从 5 更新到 6?:
    【常见问题解答】为什么 Update Status 寄存器没有从 5 更新到 6?

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在休息和充电期间、Update status 寄存器保持在 0x00、下面是充电过程的日志: cfs-file/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/5fcfafd1_2D00_fcff_2D00_4205_2D00_b5cd_2D00_bf53562e12377-complete chg.csv

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Romain,

    我建议您研究“成功完成学习周期“、并确保您的第一步是“将电池放电至电量耗尽“。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、第一步始终是电池的放电(放电->休息->充电->错误)。 不同步骤之间的更新状态应如何更改?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Romain,

    是否可以发送.log 文件、该文件来自放电->休息->充电和->错误、即您通过发送的当前.log、显示在空闲时电压未更新。 您也可以通过 gpcchem 报告来验证您的 chemID。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dsg_5F00_rlx_5F00_chg.loge2e.ti.com/.../config_5F00_2608_2D00_report.zip

    您好、下面是 discharge >Relax >Charge 的完整日志文件和 gpcchem  报告。

    谢谢你