This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C25:Ishare 和触发器输入独立配置

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565519/tps546c25-ishare-and-trigger-in-standalone-configuration

器件型号:TPS546C25


工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:  

数据表明确指出“在独立配置中不要将引脚悬空“。 但它是否应该连接到 GND、VCC、PMBus 电压?  

谢谢你。

此致

Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 control-f 搜索 数据表、但 在数据表中找不到“在独立配置下不让引脚悬空“文本。  

    但是、我在第 4 页和第 5 页的引脚说明(下图)中发现了以下内容。  

    在独立配置中、两个引脚都应悬空且不连接 、并遵循图 8-1 中的建议原理图。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我把他们连接到“不要漂浮“在我的头上。 没关系。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,感谢发布。  我们目前正在更新数据表以解决其他拼写错误。