This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:建议的电阻器值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40200, TL1451, TL1451CALC, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550675/tl1451a-recommended-resiter-value

器件型号:TL1451A
主题中讨论的其他器件:TL1451TPS40210、TPS40200

工具/软件:

尊敬的支持团队:

查看数据表中的应用信息、您是否有关于 R1 至 R4 的电阻值建议?

例如、它们应低于 100k Ω、R1+R2 <200k Ω 等

由于引脚 13 偏离了 33k、因此 将 R1+R2 设置为< 100k Ω 似乎很好。  

如何设置 R1=R2=100k? 此设置是否可接受?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢使用 E2E! 请给我们一些时间来研究一下、然后返回给您。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    请查看 TL1451AEVM https://www.ti.com/lit/ug/slvu043/slvu043.pdf 和 TL1451 设计计算器:TL1451CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    我已经检查了您提到的文档。 我知道分压器电阻器应该是 least10k Ω。
    由于未指定上限、因此使用 100k Ω 并不是很糟糕、但几十千欧范围将是安全的选择。

    这种理解是否正确?
    谢谢、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您只需使用 Brigitte 发送的计算工具在“输入表“中输入您的应用规格和预期的器件性能、然后可以直接查看建议的 R1-R4 值。 谢谢。  

    TL1451CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    由于我们的产品是反激式拓扑和独特的应用、因此您提供的计算工具不适合我们的应用。

    我还有一个问题、数据表“建议运行条件“中指定了“反馈电阻器、RF:100K Ω 最小值。 “。
    哪个电阻器是 RF 的反馈电阻器? 您能告诉我计算工具中的电阻器编号吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    Rf 是用于测量误差放大器开环放大的电阻器。 但是、我需要检查此测量的电路如何、以了解具体电路。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    我预计 Rf 是从反馈到 IN-的电阻器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    【已删除】
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是一个旧的 IC、因此似乎没有剩余详细文档。 我会放弃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    我建议查看 TPS40200 或 TPS40210 等。 具体取决于您要实现的拓扑。

    此致、
    Brigitte