This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:使用 UCC28951 的 SYNC 引脚、在主从配置中并联两个 PSFB、实现交错

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565183/ucc28951-paralleling-two-psfb-in-master-slave-configuration-with-interleaving-using-sync-pin-of-ucc28951

器件型号:UCC28951
主题: PMP6712 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划设计两个 6.6kW PSFB (400V 输入、60V 输出)、并使用 UCC28951 的 SYNC 引脚将它们在主从配置中交错。 对次级侧的循环电流现象表示关注。 PSFB 次级侧的两种不同配置。 每种配置的优缺点是什么?

两种不同的配置-

1) 双输出电感器配置 — PMP6712 PMP6712 原理图

2) 一个输出电感器配置 — 具有动态死区时间控制功能,适用于服务器电源应用的交错相移全桥转换器

执行两个 PSFB 的并行/交错时需要注意哪些方面? 循环电流问题即使在交错后也会有多糟糕?

谢谢你

Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您提到的第一种设计具有两个独立的输出功率级及其自己的输出 LC 滤波器。  第二种设计有一个公共 LC 滤波器。

     

    当交错时、由于电感器纹波电流的消除和分布式功率、在输出端使用两个独立电感器时、磁体积应更小。

     

    根据您提到的白皮书、可以在输出级设计单个输出滤波器。   与您提到的参考设计相比、该电源设计将具有较大的电感器。

     

    在这两种设计中、离开变压器的电流都需要使变压器返回。  您参考的白皮书。  图 4 中有几个详细的图显示了次级电流路径、可以帮助您确定循环电流路径。

     

    此致、