This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871:SCH 检查

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62871, TPSM8287A12, TPSM82866C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563277/tps62871-sch-check

器件型号:TPS62871
主题: TPSM8287A12TPSM82866C 中讨论的其他器件

工具/软件:

 尊敬的先生:   

关于 TPS62871、我有以下问题需要问。
另外、请帮助检查附件中的原理图。 所选芯片为 SW frq:3MHz、电压输出处于第四档。
谢谢!
1.开关频率选择:如果选择 3M 模式,表中列出了短接至 Vin,是否需要按照图中的规定串接 6.5k 电阻器,然后连接 Vin

VSEL 电压电平的控制是否仅基于 Vrange 寄存器设置、以及上/下/外设电路是否存在相应的电阻识别?

3.COMP 引脚串电容器、电阻器接地、如何选择这两个材料电容器的电阻值? 规格表未找到具体值。 它是基于开发板的值、使用仿真工具进行仿真还是其他值?

4.check sch ;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.不可以、只需将 Vin 短接至 FSEL 3MHz 即可。  该图展示了 IC 的内部。

    2.我不太理解这个问题。  Vrange 设置为 0.4V 至 1.675V、这与 VSEL 引脚无关。

    您可以查看类似的 TPS6287B10HA0 或电源模块版本 TPSM8287A12。  这两种配置都允许设置 Vout、阶跃非常小、非常接近 1.6Vout。

    3. D/S 中的应用部分描述了如何选择补偿。  还有此电子表格可提供帮助: https://www.ti.com/tool/download/TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR

    4. Rcomp 的值太大。  您能告诉我他们是否需要满足特定的负载瞬态?  Vin 电压是多少?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    谢谢你。 前两项已经明确确认、
    第三、对于如何为 Rcomp 和 Ccomp 选择补偿电容器和电阻器仍然存在一些疑问。 这还不是很清楚。 您能解释一下吗?

    第 4 条:当前的应用条件为 3.3V 输入、1.6V 输出和 4A 输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    对于 4A 电源轨、我们还有非常小的简单 TPSM82866C。  他们已经研究过了吗?

    D/S 在第 10.2.1 节中解释了一种方法。  为此、他们需要提供我标记的负载瞬态要求。

    如果它们没有负载瞬态要求、我可以推荐可实现稳定设计的值。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有负载瞬态要求、您能推荐可实现稳定设计的值吗?  当前的应用条件为 3.3V 输入、1.6V 输出和 5A 输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下它们想要工作的开关频率吗?  对于 3MHz、应将(0 欧姆)FSEL 短接至 Vin。  1.5MHz 是最高效的设置。

    我建议使用 200 Ω 的 R12/R21 + 4.7nF 的 C13/C33。

    Chris