This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:原理图审阅

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562313/tps61165-schematic-review

器件型号:TPS61165


工具/软件:

你好…

我目前正在使用设计背光驱动器 TPS61165 、我想帮助验证我的原理图是否正确。 可以有人帮助我完成这项审查吗?

我还在引脚 5 上使用低通滤波器、以确保 PWM 输入的波形正确。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以根据数据表上的设计过程计算电感器值。

    应至少有 0.1uF 50V 陶瓷电容与 C121 并联。

    什么是调光频率? 低通滤波器转角频率应比 PWM 频率高 10 倍。          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速答复!

    我将按照建议添加与 C121 并联的 0.1µF /50V 电容器。
    此外、感谢有关低通滤波器的提示。 我将根据 PWM 频率重新计算该值。

    对于电感器、我选择了基础值 (10µH)、如数据表中的表 2 所示。 我刚才重复使用了此器件型号、因为我已经在电路的另一部分中使用了它。

    仅供您参考、我将控制背光的 LCD 具有以下配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Vin 电压是多少? 如果您想针对 24V 500mA 负载使用采用 WSON 封装的 TPS61165、则电压应该为 15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、谢谢您...

    我的输入电压是来自汽车电池的 12V 在这种情况下、您建议使用什么 IC?

    如果我使用 SOT23-6 选项、范围是相同的? 您能分享我在哪里可以看到这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    12V 至 24V 500mA 升压将触发 1.2A 电流限制、而另一方面、只有 WSON 可以处理散热问题、即超过 12W 的输出功率。

    此设计是否适用于汽车应用? 那么 Vin 12V 的最小值和最大值范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这用于汽车应用、电压可以在 12-14V 之间变化、但标称值为 12V。 您是否对其他可以处理 此增强功能的 IC 有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    然后您需要汽车级器件、让我检查一下、稍后再更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持! 我将等待您的回答... 只是为了知识。

    现在、我将在降压模式下使用背光驱动器、并带有升压稳压器、将 Vin 从 12V 升压到 27V。我已经使用一些中国电路板测试了此设置、到目前为止它一直运行良好。