This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:LMR36506 输入电流

Guru**** 2612535 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563695/lmr36506-lmr36506-input-current

器件型号:LMR36506


工具/软件:

在 LMR36506 数据表中、 我可以像这个 Fomula 一样计算 IQ_VIN。

我使用 Vin = 40V。 我在数据表中找不到该规范。 仅有 Vin 13.5V 和 24V 规格。

您能告诉我 Vin = 40V 时的规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Vout 可调节规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinyong:

    如果使用的是可调输出、 Ibias 是从 Vin 内部绘制的、以 Iq 形式显示 。 遗憾的是、我们在 Vin = 40V 时没有 IQ 规格、但可以通过查看 IQ_13p5_ADJ 和 IQ_24p0_ADJ 得出  似乎与 Vin 没有太大差异 。 因此、您可以考虑相同的估计值、 22uA(或裕度为+20%)、适用于 Iq

    现在、如果使用电阻分压器将 EN 连接到 Vin、它将消耗电流 I_EN = Vin/(使能电阻器之和) 。 如果它直接连接到 Vin、漏电流将以 nA 为单位、可以忽略不计

    当使用可调输出时、反馈电阻器获取的电流也会起作用。 这可以通过进行计算 I_FB =  VOUT/(反馈电阻器之和)  

    最后、您可以估算 IQ_VIN = IQ +  I_EN + I_FB * Vout/(eff * Vin)

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题。

    如果输出很小、例如几十 μ A、我想问是否可以将其视为如上所述的开环状态并执行相同的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinyong:

    有两件事

    1) 仅由器件严格获取的 IQ:这是内部块消耗的基线电流(非开关)、在 Vin 和负载条件下将保持相对恒定。  这是数据表中给出的  IQ_13p5_Adj/IQ_24p0_ADJ ~22uA。 请注意、这不是从输入端汲取的总电流。

    2) 从输入汲取的电流:在空载时,从输入汲取的电流可以像我在第一个答案中提到的那样进行估算

    但当施加负载时、即使在 10uA 下、器件也会开始开关、很难计算输入电流。 如果您想要在特定条件下估算输入电流、我建议使用 Webench (webench.ti.com/.../switching-regulator)。

    此致、

    Niranjan