This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5816:激光二极管可变电流和快速使能

Guru**** 2590900 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565156/lp5816-laser-diode-variable-current-and-fast-enable

器件型号:LP5816


工具/软件:

我有一个需要高达 60mA 驱动电流的激光二极管应用。  它与其他系统传感器同步工作。

我希望能够以 1mA 分辨率或更好的分辨率改变从 0mA 到 60mA 的电流。  我们希望具有合理的电流精度(5%或更高)。

此外、我还希望能够使用分立式使能线路将电流开启到预编程值、并使电流在 200us 或更短的时间内稳定。

另外、UVLO 和开路 LED 检测等保护功能也很有用。

考虑用于此应用的哪些器件可能会有用?  LP5816 似乎可以实现相当多的功能、但并非全部功能。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家将检查并更新您下周...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    LP5816 可满足某些外部电路的要求、以下是原理图草案。 您能给我们分享一下什么是终端设备以及要驱动多少个 LED 吗? 我们可以转到电子邮件来讨论此案例、我的电子邮件地址为: leon-he@ti.com。 谢谢!

    1. 使用 2 OUT 引脚驱动一个 LED。 最大电流= 51mA * 2 = 102mA

     LP5816 具有 单独的 8 位点电流 (DC) 设置、电流精度= 51mA / 256 = 0.2mA

    3、 将 LP5816 PWM 设置为 100%、 通过 8 位直流设置电流。通过 SYNC 信号控制 LED 开/关、如下所示。

    BRS、

    Leon He