This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:输出能力高于 TPS61094 的器件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565367/tps61094-device-with-higher-output-capability-than-tps61094

器件型号:TPS61094


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在寻找一种 3.8V–4V 的电源备份解决方案、该解决方案采用 25F 单超级电容器或双超级电容器来支持 100 秒的持续时间。

系统条件如下:

  • VIN: 5V

  • VOUT: 3.8V–4V

  • 输出电流: 600–800mA

  • 超级电容器电压: 3V

我认为 TPS61094 是一个不错的选择、但其输出电流能力似乎不足以满足该负载。

您能否建议任何输出电流能力高于 TPS61094 的器件、或者该器件是否足够?

我们将非常感谢您的帮助。

此致、
Anitha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anitha:

    TPS61094 是具有 超级电容器管理功能的升压器件。 我看到您的 Vin = 5V、Vo = 3.8~4V、您是否需要降压器件? 还是升压器件? 这让我感到困惑。 TPS61094 具有 典型的 2.0A 电感器谷值电流限值、对于 800mA 输出应该足够了。 不知道为什么你认为这是不够的。 谢谢。

    Aurora