This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:使用 LM5143 进行 48V 至 12V、35A 转换

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564240/lm5143a-q1-using-lm5143-for-48v-to-12v-35-amps-conversion

器件型号:LM5143A-Q1
主题: LM5137-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:  

我计划将器件“ LM5143A-Q1 “用于具有 35A 输出的 48V 至 12V 电源转换应用。 请告知此器件是否适合此应用。 使用两相或三相转换解决方案。  

另外、请分享是否有任何符合要求的参考设计/演示板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:  

    下面是一些其他信息、  

    1、输入电压范围为 30V 至 60V、典型值为 48V。  

    2.所需输出电压为 12V

    3.输出电流为 35 安培

    4、输出功率为 420 瓦

    5.工作环境温度为–40°C 至+125°C。  

    1.请为此推荐合适的多相降压转换器。  

    2.两个相位转换器可以达到这一要求吗? 还是应该使用三相转换器?

    3.LM5143A-Q1  — 我读取到同步输出为 90 度相移。 如何将该器件配置为三相运行?

    4.是否有任何符合上述要求的三相转换器参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Selvaraj

    感谢您对 TI 产品的关注

    LM5137-Q1 是 48V 应用的更好选择。 您会发现以下资源非常有用  

    1. EVM 用户指南 12V、20A - LM5137F-Q1 12V、20A 单输出评估模块
    2. 快速入门计算器 —  LM5137-Q1 LM25137-DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com
    3. 如何使用 LM5137F-Q1 实现四相交错降压

    您将能够通过两个相位满足此要求。 然而、实施 3/4 相将有助于实现更好的热性能。 我强烈建议在设计过程中使用 QuickStart。

    如果您还有其他疑问、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Bhakare 先生、  

    感谢您的反馈。  

    我觉得使用两相转换会很难实现热性能。 但如果我使用四个阶段、成本会变得很高。  

    对我来说、三相转换器是满足这一要求的最佳选择。 您是否有关于如何配置 LM5137F-Q1 进行三相转换操作的信息文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Selvaraj

    有关三相实现示例、请参阅以下快速入门文件:LM5137-Q1 LM5137-Q1 quickstart_calculator_revB6.xlsm。 请注意、这是一个基本设计、尚未完全优化。

    三相设计在很大程度上类似于四相实现。 主要区别在于第四个相位被禁用。 在多相设计中、必须将一个控制器指定为主控制器、其余控制器作为从控制器运行。

    e2e.ti.com/.../LM5137_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_revB6.xlsm

    检查以下原理图以供参考-  

     

    有关详细的实施指南、请参阅 QuickStart 文件中的注释。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Bhakare 先生、  

    感谢您的反馈。 我认为 LM5137-Q1 会用于设计分析。  

    我还在寻找用于 48V 输入保护的“理想二极管/ORing 控制器“。  我在矩阵中看到了很多选项: 理想二极管/ORing 控制器产品选择|德州仪器 TI.com

    请 建议使用具有 30V 至 60V 输入电压范围和最大 15A 电流的合适器件。 所需的主要特性是反向电压保护、反向电流、欠压、过压。 该器件应能在短时间内承受 70V 负载突降(例如,绝对最大值应大于 70V)。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Selvaraj  

    不同的团队会关注理想二极管。 我建议您采用任何理想二极管器件 并创建新的票证/线程。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare