This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0:LM706A0 EVM VERIFY

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557907/lm706a0-lm706a0-evm-verify

器件型号:LM706A0


工具/软件:

您好团队

您是否可以建议如何将负载瞬态降低到+–5%电平?

以下是客户的结果  

它们在重负载时还会发现双脉冲。

所有测试板都位于 EVM 上、任何元件都没有变化  

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    能否提供输入电压?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben C

    所有测试都在 EVM 上实施

    因此、每个设置都遵循 EVM 默认 RC 值。 只需参考 EVM SCH

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    需要修改补偿网络、以增加环路带宽。 有关新补偿网络 BOM、请参阅随附的快速入门计算器。

    e2e.ti.com/.../LM706A0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A1_5F00_EVM.xlsm

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben  

    非常感谢。 您在这里的大力支持。

    我是否可以知道我应该遵循哪个值?

    左一计算一? 或您输入的正确值。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    使用右侧黄色框中的值。 感谢您的评论。 :-)

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben

    按照计算器结果进行操作。

    我们发现瞬态行为有所改善。

    左侧部分:补偿前  右侧部分:补偿后

    但在 3.3V 输出的 4-10A 瞬态电流下、我们是否有机会实现小于 5%的较低瞬态电压?

    我是否还能让您加入与客户的讨论?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您似乎已接近规格要求。

    两个选项。

    1.增加输出电容并重新补偿。   

    2.进一步增大 BW、尝试:RCOMP=10k、CCOMP=10nF 和 CHF=10pF。  您可能能够稍微降低 Rcomp 并进行调整、以便仅满足规格要求...

    如果您需要与客户通话、建议联系我们的印度应用程序支持、以获得本地时区支持。   

    Taru Kapoor 是在我们的印度设计中心支持此器件的 AE。  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    很抱歉回复晚了。 非常感谢您在此处提供的大力支持:)

    BRS

    Brian