This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:使用 4 节串联干电池、最大电压为 6V、IC 能否正常工作?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564841/lm66100-use-4-dry-battery-in-series-max-voltage-is-6v-can-ic-work-well

部件号:LM66100


工具/软件:

神父:

客户希望使用 4 节串联干电池来获得 6V 输入电压、我是否可以帮助您检查 LM66100 是否可以在此应用中使用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    请将 LM74700 用于 6V 输入轨。

    LM66100 的额定电压为 5.5V。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯文:

    LM74700 规格与客户需求相差甚远。 我们有其他器件是否可以支持此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    没有、我们没有另一个器件。

    LM74700 如何不正确?

    由于您的输入电压为 6V、LM74700 可用于>3.9V 的电压

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven:ć

    LM74700 的价格远高于 LM66100。 谢谢。