This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:突发模式下的谷底开关

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564919/ucg28826-valley-switching-under-burst-mode

器件型号:UCG28826


工具/软件:

尊敬的团队:

根据数据表的说明、“ UCG2882x 的突发模式提供三个第 1 个谷底 QR 开关周期、然后是下一个突发数据包开始之前的最小 70μs 延迟。“

然而、在实际工作台测试中、甚至在我们的 EVM 上、也可以观察到第 2 个或第 3 个谷底。

对数据表的描述是否存在任何误解? 或者我们是否需要修改数据表中的措辞?

BR、

Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    仅当开关频率达到 250kHz 的钳位时、UCG2882x 才会在突发模式下进入更高的谷值。 在较高的输入和输出电压下可能会发生这种情况。

    转换器保持在开关频率低于 250kHz 的第 1 个谷底运行状态。 转换器会切换到较高的谷底、以将开关频率限制在 250kHz 的突发模式钳位频率以下。

    因此、数据表中的突发模式描述是正确的。 为了避免混淆、可以添加另一句来描述达到钳位频率限值后的运行情况。

    谢谢、

    Somnath