This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40140:建议选择 TPS40140 的替代方案

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40140, TPS40090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564623/tps40140-suggest-an-alternative-for-tps40140

部件号:TPS40140
Thread 中讨论的其他器件: TPS40090

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

ME 和 My 计划开发  2.2kW 的交错降压转换器 (Vin=400V、Vout=290V - 380V、Iout=6A)。 我们计划使用器件型号为 TPS40140 但根据 TI 网站的信息、NRND 建议为此特定器件型号采用替代方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    温柔的提醒。  

    注意:我们还想知道该器件型号 (TPS40090) 是否适用于降压/升压拓扑。