This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566242:此器件上允许的最大长期压缩力/压力

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560522/tps566242-max-long-term-compressive-force-pressure-allowed-over-this-device

器件型号:TPS566242


工具/软件:

你(们)好。

   在我们的新设计中、我们使用的是 TPS566242DRLR。 根据热仿真、该器件需要散热器来 将器件保持在 100 度结温以下。 因此、我们想知道 该器件允许的最大长期压缩力/压力是多少。 这些数据将帮助我们计划一种合适的散热器连接方法。

此致

Boopathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boopathi:

    我们将检查并返回。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boopathi:

    我问德伙计们、他们没有进行这种测试。

    因此、请您一方进行此评估。   

    此致、

    Manish