This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:外露焊盘的焊接覆盖率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561845/tps2662-solder-coverage-rate-of-exposed-pad

器件型号:TPS2662


工具/软件:

您好的团队、

在测量 TPS2662 的 Rθja Ω 44.8°C/W 时、外露焊盘的焊接覆盖率是否通过 X 射线监测?

您是否知道测量时 EXP 焊盘的焊料覆盖率?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    我会检查这个信息,然后回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    根据以下应用手册第 4.4 节“外露焊盘模板设计“、建议为 50%至 70%。

    已确定 25%为热性能回报递减点、但 TI 更倾向于设置 50%的限制(请参考 JESD51-7)。

    QFN 和 SON PCB 连接(修订版 C)