This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936EVM:转换器在 24V、8A 输出下的运行 (LM34936EVM)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936EVM, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565025/lm34936evm-converter-operation-lm34936evm-at-24v-8a-output

器件型号:LM34936EVM
主题: LM5176 中讨论的其他器件

工具/软件:

为了  在 8A 负载电流下将 LM34936EVM 转换器配置为 12V 输入和 24V 输出  、对电路板进行了一些修改:感测电阻 (R10) 从 8mΩ 更改为 4mΩ、R14 调整为 20kΩ、 R19 更改为 560kΩ 以相应地修改分压器。 在这些条件下、 即使空载、转换器也会消耗 0.09A 电流。 但是、当负载电流超过 6.5A 时 、输入电流在 0.7A 左右波动 、并且无法稳定。 如何解决此问题?  

如果需要进一步更改原理图来解决此问题、应调整哪些元件以及它们的建议值是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayan:
    您能否将填写好 
    的 LM5176 设计计算器附加 到此主题?  并帮助附加 SW/Vout/Iout/Vin 的波形、以应对您现在看到的不稳定性。 请给我们一些时间进行研究。  

    此外、您是否还需要其他降压/升压应用? 如果 只需要 12V 至 24V/8A、您可以使用升压控制器代替降压/升压控制器 LM5176。 谢谢。