This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:SN29500 值

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564280/tps745-q1-sn29500-value

器件型号:TPS745-Q1


工具/软件:

您好的团队、

您能否 在以下情况下提供 TPS74501-Q1 的 SN29500 值? 谢谢你

任务剖面:

 

平均 环境温度(°C)

分叉

TEMP1

–40°C

6%

TEMP2

23

20%

温度 3.

50

65%

温度 4.

100

8%

温度 5.

105.

1%

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    SN 29500 值可在此处找到:

    TPS745-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA(修订版 A)

    我必须查看 SN29500、并在几天内按照要求的格式回复您、以确保我正确应用这些条件。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gregory Thompson  

    基本故障率 SN29500 为 25。 您能否告诉我在添加任务概况的条件下的价值?  
    请尽快回复、因为我们需要它来进行 FMEDA 计算。 谢谢。  

    此致

    戴文华