This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:旁路 LDO5 以实现 5VDC 输出、从而提高效率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566261/tps650864-bypassing-ldo5-for-5vdc-output-for-improved-efficiency

器件型号:TPS650864


工具/软件:

您好、Texas Instruments、

我对用于 UltraScale+设计的 TPS650864 电源管理单元 (PMU) 感兴趣。 我要小心地将 12VDC 输入(这是我模块化卡的标称输入)馈送到 LDO5 以生成所需的 5VDC 输出。 如数据表第一页中所述、我想使用外部降压转换器提供 5VDC 电源。  

TPS650864 数据表

除了第一页提到这一点外、我没有看到任何关于如何绕过 LDO5 的指示。 我是否简单地不将任何电压连接到 LDO5 并将外部降压稳压器连接到 LDO5 通常向芯片的其余部分供电的位置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    澄清一下、  

    LDO5P0 引脚是输出引脚、5V LDO 是内部 LDO、由 VSYS(5.6V 至 21V、可以承受 12V 输入)馈送输入

    还有一个内部负载开关可使 LDO 改为由 V5ANA 供电。

    但是、如果您仍然有效率问题、那么是的、 只要它始终开启(在 PMIC 启用时开启)、就可以使用外部 5V 电源。

    在这种情况下、您将在   DRV5V_x_x 引脚上将 LDO5V 电源轨替换为外部 5V 电源轨 

    当 DRV5V 直接连接到外部电源时、这将绕过 LDO 和负载开关电路。  
    VSYS 仍需要 5.6V 至 21V  输入、LDO5V 仍应通过 4.7uF 电容器旁路至 GND。

    如果您对此实施还有其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah