This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25186:需要反向电池保护?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565964/bq25186-reverse-battery-protection-needed

部件号:BQ25186


工具/软件:

您好、

我计划采用一种小型设计、用一个 18650 电池缓冲太阳能电池。  

我是否需要集成电池反向保护功能、或者 IC 是否已经通过其故障检测例程来处理此功能?

提前感谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的联系。

    BQ25186 没有在 BAT 引脚上集成反极性保护功能。

    我建议查看此应用报告、了解可解决这一问题的外部电路解决方案: 反向电流/电池保护电路

    否则、 使用键控电池连接器可能是防止反极性连接的良好选择。

    此致、

    Alec