主题中讨论的其他器件:Strike、
工具/软件:
您好:
我想使用 UCC14141 隔离式 DC/DC IC 为 UCC5881 栅极驱动器供电、我正在使用该驱动器以 25kHz 的频率和+15V/–4V 的驱动电压驱动 Wolfspeed CAB6R0A23GM4 电源模块。 我使用了 TI 为该器件开发的设计计算电子表格。 我有几个关于该工具的输出的问题、希望您对设计进行验证。 (我已附上该电子表格。 请查看双路输出设计选项卡)
我的第一个问题与非对称去耦电容有关。 根据电子表格、必须使用 10uF 电容器将正电源轨去耦接地、但必须使用 40uF 电容器对负电源轨去耦。 为什么存在这种不对称? 如果我使用 40uF 对两个电源轨进行去耦、会发生什么情况?
第二个问题与电子表格中提到的两种配置中 RLIM 的功率耗散有关。 在单独使用 RLIM 的第一个配置中、计算出的功率耗散为 234mW(或者我是否错误地解释了这一点?) 如果这实际上是影响电阻器的功率耗散、那么这是一个浪费性的选择、尤其是考虑到 IC 的最高效率仅为 35%。 另一种选择是使用 RDR 配置、该配置的功耗似乎明显更低且更合适。 我想从您那里了解为什么这两个选项存在、以及第二个选项如何比第一个选项浪费更少的电力(如果我正确理解)? 我想使用选项 1 而不是选项 2 有什么原因吗?