请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1工具/软件:
您好专家、
我想知道在读取问题并按顺序响应每个字节时是否需要考虑任何延时时间。
我遇到了一个问题、即 PMIC 在长窗口期间不会生成任何问题。 在阅读问题之前、我是否需要插入延迟?
此致
Manisha N G
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好专家、
我想知道在读取问题并按顺序响应每个字节时是否需要考虑任何延时时间。
我遇到了一个问题、即 PMIC 在长窗口期间不会生成任何问题。 在阅读问题之前、我是否需要插入延迟?
此致
Manisha N G
您好、Manisha、
首次上电时、问题是默认设置、该图只需要 4 个答案(正确或不正确)



生成问题所需的时间应该是几个时钟脉冲 (@ 20MHz)、即使在 I2C 最大速度下、这也不是问题。
如默认值和 PMIC 上面的摘录所述、PMIC 会重置该值、因此它仍应根据数字逻辑读取 WD_QUESTION 并进行应答。
希望这对您有所帮助、
Nicholas McNamara