This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33421-Q1:PUCC33421QDHARQ1

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564979/ucc33421-q1-pucc33421qdharq1

器件型号:UCC33421-Q1


工具/软件:

请优先确认以下部件的终端表面:

PUCC33410QRAQRQ1

PUCC33411QDHARQ1

PUCC33421QDHARQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rashi:  

    以下是截至目前计划的 RTM(上市发布)日期:

    -UCC33421: 10/15

    -UCC33411:11/15

    -UCC33410:10/15

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alva:

    没关系。 我想问您是否可以确认器件(如哑光锡,亮锡,金等)的终端镀层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 NiPdAu。 谢谢。