This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:不带上拉电阻器的 SMBus 信号形式

Guru**** 2587005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565701/bq78350-r1a-smbus-signal-form-without-pull-ups

器件型号:BQ78350-R1A


工具/软件:

您好的团队、

我发现与 BQ78350-R1A 的 SMBus 通信不可靠。 我的设计中总线缺少外部上拉电阻器、示波器捕获的信号明显衰减。

具体而言、我观察到时钟和数据线路上的上升时间非常慢、而逻辑高电平是边界线

这种信号形状是否应该在没有外部上拉电阻的情况下出现? 对长期可靠性有何影响?

根据某些参考原理图、我的设计不包含外部上拉电阻器。 这是一种常见的做法吗?

SMBD:

SMBC:

感谢您的见解。

Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线需要外部上拉电阻。 smbus IO 是开漏的、这意味着内部结构有一个 FET、可以将引脚驱动至 GND、但不能驱动至逻辑高电平。 因此、必须在 SCL 和 SDA 上使用外部上拉电阻器来生成逻辑高电平。 如果这些不存在、则无法生成逻辑高电平。 您的设计中必须有一些上拉电阻、否则将没有上升沿。 屏幕截图中的上升沿表明上拉电阻对于总线总电容而言过高。 快速 smbus 时钟的典型上拉值约为 2.2kOhm。