This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:并联 SiC 模块。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563401/ucc21710-paralleling-sic-modules

部件号:UCC21710
主题中讨论的其他器件: UCC21750

工具/软件:

我们计划使用 UCC21710 来驱动并联的 SiC 模块。 以下是我们希望征求您意见的顾虑列表:

  • UCC21710 具有 10A 拉电流/灌电流能力。 驱动并联模块是否需要一个缓冲器?
  • UCC21750 具有内置电流源 (500uA)、可实现基于去饱和的过流保护。 是否应为并联模块添加外部电流源? 此外、是否需要两个独立的阻断二极管支路?
  • UCC21710 未提供内置电流源。 因此、应配置一个外部电阻网络。 应选择哪个器件 UCC21710 或 UCC21750 来提供可靠的过流保护?
  • 所有 UCC217xx 器件都具有有源钳位功能。 对于并联模块、两个门能否连接在一起并连接到 CLAMP 引脚?  
  • 栅极环路中是否需要共模扼流圈?  
  • 对于模块并联还有其他建议吗?

非常感谢您的帮助。

Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生、

     如果上升/下降时间过长或需要非常快的 di/dt、则可以使用缓冲器、因为当 模块并联时、栅极电荷会加倍、开关边沿会减慢。  

    我建议添加一个具有单独二极管支路的外部电流源以防止任何误跳闸  、因为 UCC21750 的内置去饱和电流源可能无法足够快地为 DESAT 二极管充电、因为您的模块并联。

    由于 UCC21710 可提供比 UCC21750 更高的灵活性、我推荐为您的案例使用 UCC21710。 UCC21710 缺少内置电流源、可让您调整 DESAT 偏置、而 UCC21750 具有用于 DESAT 的固定 500uA 电流源。

    是的、您可以将两个栅极连接在一起并将它们连接到 CLMP 引脚、但要确保钳位环路与两个模块紧密对称、以便寄生电感不会在两个模块之间导致不同的行为。

    我建议在栅极环路中添加共模扼流圈。  

    此致、

    Muiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    感谢您的支持。 按照您的建议、我们的设计中将考虑使用共模扼流圈。 在这里、我想了解您对有源钳位的看法。 您能否提出一种实用的方法来让有源钳位与两个栅极配合使用? 可以直接将它们绑在一起吗? 另一个问题是温度感应。 我们想将 AIN-APWM 功能与 UCC21710 芯片结合使用。 由于芯片提供 200uA 电流源、因此我们可以直接将 AIN 引脚连接到热敏电阻。 是否需要一个滤波器或上拉电阻器来连接它们?

    谢谢、

    Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生、

    我不建议将它们直接绑在一起。 如果这样做、一个器件会首先钳制电流、并通过共享电感意外将电流注入另一个栅极、从而导致误导通。 最好的 做法可能是为每个器件提供自己的钳位。

    对于 AIN 与热敏电阻的连接、我建议使用 RC 滤波器连接它们。

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    感谢您的持续支持。 您可以推荐用于独立钳位电路的参考设计吗?  

    谢谢、

    Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生、

    我目前没有我可以分享的参考设计、但您可以使用 PMOS、  基本上可以将内部钳位转换为外部钳位、然后您可以使用单个 PMOS 进行实际钳位。

    此致、

    Muiz.