This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:生产期间校准

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561394/bq27426-calibration-during-production

器件型号:BQ27426


工具/软件:

 BQ27426:生产期间校准 

上面的主题提到“正如我已经阅读过的、建议在终端器件中校准至少 10 个电量监测计、并对数字求平均值以在 RAM 存储器中加载正确的值。“

执行电流校准会导致以下三项的值波动。
・CC 偏移
・CC 增益
・CC Delta

TRM 指出、“CC Offset、CC Gain 和 CC Delta 是内部校准参数、无需客户更改、仅用于调试目的。“ 如下所示。

了解无需进行电流校准是否正确?
是否仅为其他数据写入平均值?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    “怎么样?

    此致、

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当您使用的检测电阻不是 10m Ω 时、才需要校准。 如果您使用 10mOhm +/–1%检测电阻、则无需校准测量仪表、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik-san:

    bq40zxx 制造、生产和校准 (SLUA734A) 的“Board Offset Calibration“部分指出以下内容。
    BQ27426 是否可以接受相同的过程?




    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板失调电压几乎总是可以忽略不计。 除非电路板上出现严重问题(SRP-SRN 在电路板上产生恒定的失调电压,通常情况并非如此)、否则无需校准此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik-san:

    三个 BQ27426 器件的校准前后数据。 这种幅度的差异是否需要校准?



    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC Offset 和 CC Delta 在使用过程中自动校准、因此这些值会定期变化。

    在示例中、电路板失调电压基本相同。 无需单独校准。